This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:F2837xD EMIF2:16位内存接口

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683736/tms320f28375d-f2837xd-emif2-16bit-memory-interface

器件型号:TMS320F28375D

您好、查姆斯、


我对 EMIF2 16位存储器接口有疑问。



介绍了 TRM P.2612
--------------------------
EMIF 地址引脚 EM1A[0]始终提供一个32位字地址的最低有效位。 因此、当连接到16位或8位异步器件时、EM1BA[1]和 EM1BA[0]引脚分别提供半字或字节地址的 leastsignificant 位。
--------------------------
这用于 EMIF1。


当它使用 EMIF2时、
--------------------------
EMIF 地址引脚 EM2A[0]始终提供一个32位字地址的最低有效位。 因此、当连接到16位或8位异步器件时、EM2BA[1]和 EM2BA[0]引脚分别提供半字或字节地址的 leastsignificant 位。
--------------------------

如上所述、我的理解是否正确?




按以下方式连接时、它是否正常工作?

Delfino      异步
EM2A[0]      ADR[0]
EM2A[1]      ADR[1]
     -
     -
     -
EM2A[12] ADR[12]

此致、
新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueda-San、

    [引述]

    介绍了 TRM P.2612
    --------------------------
    EMIF 地址引脚 EM1A[0]始终提供一个32位字地址的最低有效位。 因此、当连接到16位或8位异步器件时、EM1BA[1]和 EM1BA[0]引脚分别提供半字或字节地址的 leastsignificant 位。
    --------------------------
    这用于 EMIF1。


    当它使用 EMIF2时、
    --------------------------
    EMIF 地址引脚 EM2A[0]始终提供一个32位字地址的最低有效位。 因此、当连接到16位或8位异步器件时、EM2BA[1]和 EM2BA[0]引脚分别提供半字或字节地址的 leastsignificant 位。
    --------------------------

    如上所述、我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的、您的理解是正确的。 请注意 、这仅适用于异步接口。

    [引述]

    按以下方式连接时、它是否正常工作?

    Delfino      异步
    EM2A[0]      ADR[0]
    EM2A[1]      ADR[1]
         -
         -
         -
    EM2A[12] ADR[12]

    [/报价]

    EMIF2只有16位接口、因此如前一节所述、 您需要将 Delfino 器 件的 EM2BA[1]连接到外部器件的 ADR[0](如下所示)。

    此致、

    Vivek Singh