This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H22C:有关 F28M35的问题

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722339/f28m35h22c-questions-about-f28m35

器件型号:F28M35H22C

尊敬的团队:

我已经使用了 F28335和28377S、现在我想用 F28M35代替它们作为我的主 CPU。我有以下问题要咨询、希望能得到及时的答复。 关于 EPI 功能、我有以下问题:

1:在 EPI 的通用模式下、不会涉及帧信号的产生和终止。 我想知道有关这方面的信息。信号是否在高电平有效?
2、我想通过 EPI 功能将一个简单的8位宽并行端口扩展到 CPLD 接口。 但是、我不需要太多的地址位。 目前、3位地址已经足够了、我想知道 EPI 功能中的额外管脚是否可以配置为其他用途、例如 GPIO、SCI 等、是否被强制占用 EPI 功能以太网?
3、在最新的英文 F28M35数据表中、图5-29和5-30令人困惑。 EPI 功能中的 RD 和 WR 引脚是否在低电平有效?请注意、我询问引脚本身的输出。 因为在此数据表中、当表示 RD 和 WR 时、有时会采用上标、有时不使用上标。

有许多问题。 我不知道我是否可以清楚地表达我的怀疑。 我期待你的答复。 非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5144858、

    TRM 可能是一个有用的资源。

    [引用 USER="user5144858]1、在 EPI 的通用模式下、不包括帧信号的产生和终止。 我想知道有关这方面的信息。信号是否在高层有效?[/quot]

    来自 TRM:

    [引用 user="user5144858"]2、我想使用 EPI 功能将简单的8位宽并行端口扩展到 CPLD 接口。 但是、我不需要太多的地址位。 目前、3位地址已经足够了、我想知道 EPI 功能中的额外管脚是否可以配置为其他用途、例如 GPIO、SCI 等。是否强制它们占用 EPI 功能以太网?

    您可以配置 MUX 设置、使不需要的 EPI 引脚由 GPIO 等任何其他可用模块控制。

    [引用 user="user5144858"]3、在最新的英文 F28M35数据表中、图5-29和5-30令人困惑。 EPI 功能中的 RD 和 WR 引脚是否在低电平有效?请注意、我询问引脚本身的输出。 因为在此数据表中、当表示 RD 和 WR 时、有时会采用上标、有时不使用上标。

    这可以通过 EPI 寄存器进行配置。  来自 TRM:

    Tommy