This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:数据表版本 I、第102页、新行:(3)如果负 ADC 输入引脚连接到 VSSA 或 VREFLO、则不符合 VREFCM 要求。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683520/tms320f28377d-datasheet-rev-i-page-102-a-new-line-3-the-vrefcm-requirements-will-not-be-met-if-the-negative-adc-input-pin-is-connected-to-vssa-or-vreflo

器件型号:TMS320F28377D

您好!

您能告诉我标题句子的曲折吗?

为什么"负 ADC 输入引脚连接到 VSSA 或 VREFLO"不好?

数据表修订版 I 中的行是新的。 我的客户询问了它是否具有去词的含义、如果它是有害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    这只是一个提示、如果没有全差分信号、差分模式将无法工作。 这已经在数据表中满足 Vrefcm 要求、但需要非常明确地说明。 用户没有输入差分信号、发现 ADC 不工作(这是预期的、因为 ADC 需要差分模式下的全差分输入)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、
    感谢您的解释。 让我确认:
    [A]需要正负输入电压的平均值在 Vrefcm+-50mV 范围内的任何时间内。
    [B]因此16位微分模式无法转换单端信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    是的、没错。