工具/软件:Code Composer Studio
大家好、 我在尝试启动调试会话时遇到错误。 目标是 扩展坞中的 TMS320F28335。
(i)代码是一个简单的 Flashingleds 示例、通过 TI Resource Explorer 导入和构建。
(ii)探头的通讯测试运作良好。
(iii)调试给出了一些关于存储器范围的错误。
(iv)当尝试连接到目标时、我会得到以下结果:
C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()[F28335.GEL:38]
OnReset (1)时
C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
我尝试将 GPIO84/85/86接地、以更改引导模式并将闪存存储器超过 A/B/C/D/E、但它不起作用。 我得到相同的误差。