This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:n´t 查找适用于 Devkit TIDM-1000的固件。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMS320F28379D, POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683392/ccs-tidm-1000-can-t-find-the-firmware-for-devkit-tidm-1000

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DpowerSUITEcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请告诉我、在哪里可以找到 Devkit TIDM-1000的固件。 在"c:/powerSUITE _2_01_00_00/package/.pachages.devkits.TIDM_1000"  上、我找到"0K"。   我们购买了一个"三相 Vienna 整流器板"。  controlCARD 是 TMS320F28379D。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以在 controlSUITE 中找到相同的器件。 在以下目录中:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_1000

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Guatam

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    Goodfuck、
    Gautam