This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:三相并网逆变器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680776/launchxl-f28379d-3ph-grid-connected-inverter

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

你(们)好

TI 是否有任何有关三相并网逆变器的文档?
我阅读了"TI 参考设计并网逆变器设计指南"。 还有其他吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们有一个三相逆变器设计,  这里有硬件文档,但软件没有发布。 我们仍在进行这方面的工作, 它将在年底提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Manish
    感谢您的回复和链接。
    它似乎具有有用的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    我学习了《适用于太阳能串式逆变器的 TIDA-01606 10kW 三级三相并网逆变器参考设计》。
    未解释控制方案和软件设置。 我需要一些有关 PLL 构建级别(如"电网连接逆变器设计指南"构建级别)的数据、等等

    如何访问这些内容?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    不幸的是,我没有这样的文件可以在网上发表。

    对于我可以发布的内容,您必须等到今年年底:(抱歉,我们不允许在完全验证和测试之前共享。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    谢谢、