This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:ADC_SoC_ePWM

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680830/ccs-tms320f28377d-adc_soc_epwm

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

controlSUITE 中有关 ADC 和 epwm.ca的示例有人告诉我、 如果 ADC 由 ePWM 触发、如何调整采样额定值。 我知道它与 TBPRD 寄存器有关。 我在这里是新的。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Long Jiang:

    ePWM 是一个计时器、用于定期触发 ADC。 从概念上讲、增加 TBPRD 将降低采样率(因为定时器周期会更长)。 您肯定想在 TRM 的 ePMW 一章中稍微了解一下 ePWM 模块(您也可能想在 C2000ware 中尝试一些 ePWM 示例、在这里可以观察引脚上的 ePWM 输出)

    以下主题还提供了一些信息、如果采样率与您计算出的期望值不相符、这些信息可能会很有用:
    e2e.ti.com/.../2350370
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢