请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 主题中讨论的其他器件:TMS320F2837
您好!
我们计划将 TMS320F2837用于开发目的。 对于未使用引脚的原理图/布局偏好、我有一个问题。 数据表指出、未使用的 GPIO 引脚可以保持开路(禁用内部上拉时的输出)/启用内部上拉时的输入模式。 想了解什么是最好的做法? 是否可以将这些引脚设置为输出引脚并使其保持断开状态以避免板载连接和组件过多?
此外、EMIF 的未使用地址引脚、DQM 引脚和未使用的 PWM/正交编码器模块引脚的情况如何。 这些也可以简单地保持打开吗?
提前感谢。
谢谢、此致
穆苏塔