This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:HVPSFB-PCMC - CCS 项目无法导入

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/715829/ccs-tms320f28027-hvpsfb-pcmc---ccs-project-failed-to-import

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我很难导入 HVPSFB 开发套件的 PCMC CCS 项目。

使用持续版本的 controlSUITE.and CCS 8.1。

当我尝试导入 C:\TI\controlSUITE\development_kits\HVPSFB_v1.1\HVPSFB_PCMC 时、我遇到以下错误  

错误:项目'HVPSFB_PCMC'的导入失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是 CCS 工程。 请尝试使用"常规">"现有项目到工作区"向导将其导入。

您能否建议如何解决此问题?

提前感谢

此致、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    导入项目时、请勾选以下选项:请分享您观察到的内容。

    如果这不起作用、请尝试切换到新的工作区。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    即使在新工作区中、也会出现相同的错误。
    实际上、我对 CCS 文件进行了一些研究、据我了解、它是在 C2000 5.2.x 编译器上编译的。
    我已经下载了所需的编译器、但仍然有相同的错误。
    我犯了什么错误、您是否成功导入和编译了 CCS 项目?
    请建议、谢谢。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    您是否能够导入其他 C2000示例项目?

    您能否确认 C2000编译器已安装:

    如果没有、请在选中 C2000支持的情况下重新运行安装程序:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我已成功地在您的帮助下加载和运行该项目、事实证明 C2000软件包尚未安装。
    谢谢。

    此致、
    Shai Berman