This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28035:TMDSHVMTRINSPIN eQEP 引脚连接问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721227/compiler-tms320f28035-tmdshvmtrinspin-eqep-pin-connection-problem

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINTXB0106

工具/软件:TI C/C++编译器

TMDSHVMTRINSPIN eQEP 引脚连接问题:

eQEP 引脚可以接收的编码输出信号的具体类型是什么? 它是否受到芯片 TXB0106的影响?

大多数增量光电编码器的输出信号是差分信号、即 A+、A、B+、B、 I+、I-、但 eQEP 只有三个引脚。 硬件连接是否仅连接到 A+、B+和 I+? 我们如何处理其他三条信号线?

3.对于此开发板,RS-422长线驱动差动输出或差动5V 输出 A+、B+、I+是否匹配?

4.I 信号电平宽度有1T、1/2t 和1/4T 的差异、编程有何差异、以及应在何处反映?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    1.您是否阅读过 F2803x 的 eQEP 用户指南? 此处记录了与 eQEP 模块兼容的信号。
    2./3. TXB106仅是一款双向电平转换器、除了从增量编码器通常使用的5V 电压转换到与 MCU 兼容的3.3V 电压之外、它不会影响信号。 您需要将信号从差分信号转换为与套件兼容的单端信号
    4.你的问题不清楚,请澄清你要问的问题。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4、索引脉冲宽度可以等于正交信号的四分之一、半或全周期、在编程上会有什么区别吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索引脉冲的任何宽度的编程都没有区别。
    您需要使用 QDECCTL.IGATE 设置是否对 Index 脉冲进行门控或取消门控

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你