This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054:TMS320F28054可以在模拟输入前禁用 PGA

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683517/tms320f28054-tms320f28054-can-i-disable-the-pga-in-front-of-the-analog-inputs

器件型号:TMS320F28054

您好!

我们使用的是 TMS320F28054FPNT、并且许多模拟输入具有不能旁路的 PGA

是否有办法禁用 PGA 或将其设置为0dB (1x)的增益  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、

    恐怕没有支持的方法可以绕过 PGA 或将其配置为 F2805x 上的1倍增益。

    Tommy