This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069ISO:在哪里可以找到 F2806x ISO controlCARD 版本0.4的 PCB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722007/tmdscncd28069iso-where-can-i-find-pcb-of-f2806x-iso-controlcard-release-0-4

器件型号:TMDSCNCD28069ISO
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

1.在哪里可以找到 F2806x ISO controlCARD 版本0.4的 PCB?

2.由于实验操作不当,电容 C25和 C202已损坏,这两个电容是否可以更换或更换为其他电容?

使用万用表测量短路时、测试点 TP1、TP2和 TP3均已连接。 U4是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5220604、

    1. 我们不销售此设计的空白 PCB。
      1. 可以在 c2000Ware 中找到设计文件。  
      2. 如果您需要新的 controlCARD、则需要清除整个产品 TMDSCNCD28069ISO。
    2. 如果您损坏了电容器、则应更换它们
      1. 您应该使用一个额定值相等或更高的电阻器。
    3. 很难说。
      1. 其他组件可能会发生故障、导致短路。

    此致、
    Cody