This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28069M:是否可以在没有 Instaspin 软件但没有 Code Composer 的情况下使用 FOC 来控制电机?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28069M, MOTORWARE, CODECOMPOSER, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722057/rtos-tms320f28069m-is-it-possible-to-control-motor-using-foc-without-instaspin-software-but-code-composer

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARECODECOMPOSERcontrolSUITE

工具/软件:TI-RTOS

我将 DRV8301与 TMS320F28069M 结合使用 。

是否可以在不使用 INSTASPIN 软件的情况下使用 MOTORWARE 或 CodeComposer 来控制电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 controlSUITE 中的开源示例

    肖恩