This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:配置 ePWM Xbar 多路复用器

Guru**** 2606475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683482/tms320f28377s-configuring-epwm-xbar-mux

器件型号:TMS320F28377S

在为数字比较模块中的跳闸输入选择触发源时、是否可以为同一跳闸输入选择多个触发源?

例如、对于数字比较模块中的 TRIPIN4、有一个多路复用器配置可选择触发源、有两个寄存器 TRIP4MUX0TO15CFG 和 TRIP4MUX16TO31CFG。 和用于启用 MUX (TRIP4MUXENABLE)的寄存器。 我是否可以使用该寄存器 启用如下所示的多个多路复用器模块?

EPwmXbarRegs.TRIP4MUXENABLE.bit.MUX0 = 1;
EPwmXbarRegs.TRIP4MUXENABLE.bit.MUX6 = 1;
EPwmXbarRegs.TRIP4MUXENABLE.bit.MUX2 = 1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandana、

    是的、您可以通过全部启用多个输入来组合它们。

    Vivek Singh