This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:外部接口

Guru**** 2606455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682920/tms320f28335-external-interface

器件型号:TMS320F28335

你好!   

我想 使用外部 ADC 来感应信号。 但 ADC 具有16位分辨率功能。  那么,XINTF 模块28335F 能否接收16位分辨率的数据信号呢?  

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    二三、

    是的。 请参阅数据表 sprs439n 第6.2.14节和/或 F28335 XINTF TRM SPRU949d 第2.7节。 "每个 XINTF 区域可被单独配置成一个16位或者32位宽数据总线。"

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,大卫! 我看到了您所说的数据表。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二三、

    请注意、如果 ADC 不使用标准异步存储器接口、则可能需要使用胶合逻辑来连接 XINTF。

    Tommy