This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMDSHVMTRPFCKIT 和 TMDSHVMTRINSPIN 的差异和使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, TMDSCNCD28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683428/tms320f28035-differences-and-uses-of-tmdshvmtrpfckit-and-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINMOTORWARETMDSHVMTRPFCKITTMDSCNCD28035controlSUITE

尊敬的所有:

1) 1)我购买了 TMDSHVMTRINSPIN 开发板(包括2802x 和2806X 控制板)。

2) 2)我目前想进行 ACI 控制实验、但 Motorware 中的 ACI 完整例程基于28035、即 TMDSHVMTRPFCKIT (28035)。

我刚刚查看了论坛信息。 一位朋友说、TMDSHVMTRPFCKIT 在硬件结构方面与 TMDSHVMTRINSPIN 相同。

如果我购买了 TMDSCNCD28035并将其安装到 TMDSHVMTRINSPIN 上、是否可以进行 ACI 实验?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDSHVMTRINSPIN 与 TMDSHVMTRPFCKIT 兼容、您可以将 TMDSHVMTRINSPIN 与 TMDSCNCD28035搭配使用、以在 controlSUITE 中运行 ACI 项目。 BTW、InstaSPIN-FOC 还可以支持 MotorWare 中的 ACI 驱动程序。