This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:F28379D 无法在外部模式为 SPI 主传输块分配 GPIO29。

Guru**** 2606475 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683130/ccs-launchxl-f28379d-f28379d-could-not-assign-gpio29-for-spi-master-transfer-block-at-external-mode

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:DRV8711

工具/软件:Code Composer Studio

Howdy、

我将 MATLAB/Simulink 接口与嵌入式支持包 C2000结合使用以生成代码。

我使用两个具有 Launchpad F28379D 的 Booster Pack DRV8711。 为了在此配置中运行两个 Booster Pack DRV8711、需要使用 SPI 通信(以设置 Booster Pack 参数)、该通信必须设置为 MODul SPI_A 和 SPI_B MODul SPI_B (接头 J5和 J6)我能够正常使用、但对于 MODul SPI_A (接头 J1和 J2)、我需要分配 GPIO29来控制 STE (从器件选择引脚)。 问题如下:

我在正常模式下对其进行了测试。 它的工作原理。 但在我以前使用的外部模式中、它不起作用。 即使在 GPIO29中的模型配置参数中、也没有分配任何其他参数。

我错过了什么?

非常感谢您的帮助

Michael