This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何更改脉宽调制(PWM)信号频率?

Guru**** 2606465 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680633/ccs-tms320f28335-how-to-change-the-pulse-width-modulation-pwm-signal-frequency

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 Code Composer Studio (CCS) 5.3.0.00090
我可以在 controlSUITE 中找到一个名为"Example_2833xEPwmUpDownAQ"的示例项目

我的问题是、如何更改 TI 示例项目中的"PWM 输出信号"。
当程序正在处理时、我可以从 DSP ePWM 引脚获取 PWM 信号。
但我不知道如何更改 PWM 频率、是否有任何方法可以更改 PWM 频率?
这个问题是否与程序的中断时间相关? 我如何更改每个中断时序?

此外、是否有任何方法可以计算我  想要的 PWM 频率或中断时间?


感谢您的帮助!

此致、Chen Yan-Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、已指派一名 C2000团队成员回答此帖子。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    很抱歉耽误你的回答。 请参阅有关 ePWM 的器件 TRM 章节、了解有关设置所需 PWM 频率的更多信息。 基本上、您需要设置适当的 TBPRD 值以获得所需的 PWM 频率。

    谢谢
    Vasudha