请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试从 EPWM6生成 SyncOut 信号、并将该信号传递到 EPWM7和 EPWM8以实现相位同步。 我希望 EPWM6是在 CTR=ZERO 时生成 SyncOut 脉冲的主器件
并且我启用了 EPWM7和 EP8中的相移负载。 我的问题是、如果我从 EPWM6 @ CTR=ZERO 生成 SyncOut 脉冲、我可以看到 EPWM7 TBSTS 寄存器中设置的 synctin 标志、但 PWM 输出没有任何影响。 但是、如果我从 EPWM1生成一个 SyncOut 脉冲并将其传递到 EPWM7、则效果很好。 能否有人向我解释这个 SyncOut 脉冲生成是如何工作的。 我对技术参考手册中的解释很困惑。