This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:LAUNCHXL-F28377S

Guru**** 2606475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683267/tms320f28377s-launchxl-f28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好、我在设计我的目标、LAUNCHXL-F28377S、在一个应用中、我仅使用了三个 GPIO 输入(GPIO 41、42、43)和六个 GPIO 输出(GPIO 12、13、4、15、16、 17)。 一切都正常、但我错误地将 GPIO 41连接到5V (引脚61)、然后目标无法正常工作并变热。 它看起来存在短路。

这个错误是不是损坏了 LAUNCHXL-F28377S 板还是损坏了芯片?还能维修一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎需要更换控制器。 此外、检查 LDO 芯片是否过热。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在电路板上放置另一个控制器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但卸下损坏的控制器后、请检查 LDO 输出。