This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用外部电源为 LaunchPad 供电

Guru**** 2606465 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682843/launchxl-f28069m-powering-the-launchpad-with-an-external-source

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我想确认我对使用电池和稳压器为 Launchpad 供电的理解。

我们有一个使用 L7805稳压器将电压降至5V 的12v 铅酸电池。 我们发现文档内容有些模糊、我们对微控制器的设计感到害怕、只需两周时间、直到项目到期。

我们将使用5V 为 Launchpad 供电。 参考用户指南、我们图中必须 移除 JP1和 JP2上的跳线、 然后将 5V 电压应用于 J5引脚41、如下所示。

  我们还有关于限制电流的问题。 如果我们施加5伏电压、内部电路是否不会通过欧姆定律处理电流? 我们是疯了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    LAUNCHXL-F28069M 的 MCU 需要3.3V 电压。 这可以提供给 J9。

    J4和 J5可实现第二个 BoosterPack 站点的电源隔离。 您可以向您提到的位置提供5V 电压、但 MCU 仍需要3.3V 电压。

    对于存在其他问题的情况、您仍需要对电流进行一些限制。 MCU 将仅消耗其活动所需的功率(有关电流消耗、请参阅 F28069M 数据表)、但如果引脚上存在电流尖峰或短路、则需要某种方法来保护电路。 您的 L7805C 5V 稳压器具有自己的1A 限值、这是足够的、但正如我之前提到过的、您仍需要一个用于 MCU 的3.3V 稳压器。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢 Mark!

    只是一个快速跟进问题。 因此、我为 J9提供3.3V 电压、我是否必须移除任何跳线? 测试完成后、似乎我必须移除  JP1 JP2和 JP3、这是正确的吗?

    此外、我是否能够使用 launchpad (需要3.3V 电压)为外部芯片(HC06)供电? 或者、我是否只需要使用其他方法为它供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    如果您在外部提供3.3V 电压、则应确保也移除 JP1、JP2和 JP3。 尤其是在使用调试探针时、这就是实现电源隔离的方法。

    您可以通过 J9或 BoosterPack 连接器为外部板供电。