This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:复位期间覆盖内部拉电阻的方法

Guru**** 2606455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682873/tms320f28069-methods-to-override-the-internal-pulls-during-reset

器件型号:TMS320F28069

除 PWM 引脚外、其他 GPIO 引脚上的上拉电阻器在复位时启用、我是否可以更改 MCU 的默认行为。

重置期间覆盖内部上拉电阻的强 PD 电阻值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagbir、

    1. 您无法更改默认行为。
    2. 下拉电阻器取决于应用。
      1. 如果它在 TRSTn 上运行、则建议使用2.2K 欧姆、以确保绝对不会发生毛刺脉冲
      2. 其他引脚通常建议使用4.7K 欧姆电阻器。

    此致、
    Cody