This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:ECAP 问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/715141/tms320f28062-ecap-issue

器件型号:TMS320F28062

在下图中、绿色波形是脉冲信号、黄色线波形是 GPIO (在 eCAP 中断中、GPIO 在每个边沿上被切换)信号。

为什么 GPIO 信号与 脉冲不同? 如何避免窄脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronnie、

    它看起来工作了一段时间(前两个脉冲)、然后您得到该窄脉冲。 该窄脉冲似乎是由 eCAP 上的额外意外中断引起的。 您是否会在 eCAP 线路上听到噪声? 尝试在 eCAP 引脚上放置一个小电容、并查看它是否能解决问题。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronnie、  

    输入限定也可能有助于解决此问题。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、绿色波形是进入 DSP 的 eCAP 引脚信号、因此我找不到任何噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享用于切换 GPIO 的代码?

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此线程。

    此致、
    Cody