This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:请参阅更安全的复位

Guru**** 2606465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683220/tms320f28377s-see-safer-reset

器件型号:TMS320F28377S

我正在尝试确定在执行硬件复位时从单粒子效应手动恢复的最安全方法(请参阅)。 不同复位源的电流

SPRUHX5E"表2-1。 复位信号" 最有效的方法是 POR、但由于复杂性、我希望避免在硬件中实施。

TRST 和 XRS 复位是否可以组合在一起并具有与 POR 相同的结果

谢谢、

Gilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilson、

    [引用] TRST 和 XRS 复位能否组合在一起,结果是否与 POR 相同? [/报价]

    它将与 POR 不同。

    但为什么您认为这需要 POR、而不仅仅是 XRSn?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该表指出 JTAG 不会被 XRSn 复位。 我假设 JTAG 逻辑可能会由于请参阅而变为活动状态。 在 JTAG 逻辑变得激活的极不可能的情况下(请见)、XRSn 能否单独复位 CPU? 如果是、那么我还需要确保 JTAG 调试逻辑也被复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gilson、

    在功能模式下、您将在板上将 TRSTn 绑定到低电平(下拉)、以便 JTAG 逻辑始终处于复位状态。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    这是有道理的、它是逐级复位、而不是边沿复位。
    谢谢你。

    Gilson