请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 Code Composer Studio (CCS) 5.3.0.00090
我的问题是、如何通过 CPU 计时器计数器设置中断? 我想在没有 CLA 或 ePWM 设置的情况下设置中断。
我知道 DSP 时钟速率为150MHz、我如何使用 DSP 时钟速率来设置中断。
例如、如果我想设置一个20kHz 的中断频率、这意味着系统需要在 CPU 计数7500次时执行中断程序。
是否有任何方法可以使用 CPU 定时器计数器来执行中断程序?
感谢您的帮助!
此致、Chen Yan-Li