This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:C2000数字电源 BoosterPack -升压模式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, TIDM-BIDIR-400-12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682898/boostxl-buckconv-c2000-digital-power-boosterpack---boost-mode

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:TIDM-BUCKBOOST-BIDIRTIDM-BIDIR-400-12

您好!

   我想知道 C2000数字电源 BoosterPack 是否可以在升压模式和降压模式下运行。 查看文档中的拓扑、可以看到它是双向的。 但是、当尝试在 code composer 中设置负电流基准时、它不起作用。 我只能让转换器在降压模式下运行、我只想再次检查它是否可以在升压模式下运行。

谢谢、

米纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mina、

    C2000 DP BoosterPack 只能用作降压转换器。 我们还有其他双向隔离式和非隔离式设计、这些文档可能引用这些设计、例如 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 和 TIDM-BIDIR-400-12。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 我想知道、除了以下内容之外、您还有关于降压转换器电路板的任何更详细的文档:

    谢谢、

    米纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米纳

    我们没有任何其他文档。 您是否正在寻找任何特定的内容?

    Hrishi