This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:"Power Pack Performer 到达:LAUNCHXL-F280049C"

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, TMS320F280049, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716874/launchxl-f280049c-the-power-pack-performer-arrives-launchxl-f280049c

主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CLAUNCHXL-F280049CC2000WARETMS320F280049MOTORWARE

大家好、

人们最期待的基于 TMS320F280049C 的 C2000 Launchpad 已经推出。 该芯片凭借其强大的 C28x 内核-具有 FPU 的 CLA 以及极具竞争力的价格、在电力电子行业中引起了广泛的反响。 最受欢迎的功能是提供2个 CAN 外设、价格低于7美元(起始价格为4.85 1ku)。 有时、用户不得不选择昂贵的 Delfino 产品来拥有2 (2)个 CAN 外设。 除了 CAN、添加2个 DAC 通道和1个 PMBus 外设是一项令人惊叹的举措。

让我还强调一下主要特性:

C28x 和 CLA 的工作频率均为100MHz
可配置逻辑块(CLB)和 InstaSPIN-FOC 无传感器电机控制解决方案
256KB 闪存和100KB RAM。
3个独立的12位 ADC 和 HRPWM 通道
采集和 QEP 模块
SPI、I2C、UART、CAN 和 SMBus
等等…。 (请访问器件主页以获取完整列表)

LAUNCHXL-F280049C 的价格(截至2018年8月6日):30美元(₹2、063.55)

 

让开箱开始

开箱分为3个部分:

  1.      用图片取消文本框
  2.      开箱视频
  3.      CCS V8和 C2000Ware -演示

 


该框包含:

  1. LAUNCHXL-F280049C Launchpad
  2. Micro-USB 数据电缆
  3. LaunchPad 引脚分配指南
  4. 标准条款和条件手册

 

 首次与 PC 连接:

在开始使用 launchpad 之前、我们需要检查2件事情。 使用随附的 Micro-USB 电缆将 Launchpad 连接到 PC。 导航至设备管理器并检查:

1.正确安装驱动程序:
这是首款配备最新 XDS110调试器的 C2000 Launchpad、而不是 XDS100v2;竖起大拇指!

 

2. COM 端口分配: (在我的情况下为 COM15和 COM16)

完成上述验证后、我们可以继续朝 Launchpad 方向进行目视检查:

LED0、LED1和 LED3持续发光。

运行开箱即用演示:

此演示与之前的 Launchpad 演示类似、即针对 ADC 阈值点亮相应的 LED (绿色或红色)。 要详细描述您:

首先、打开终端应用程序- Teraterm、在我的情况下、将相应的 COM 端口(在我的情况下为 COM15)配置为115200 Baud 8-N-1、然后在 Launchpad 上按 S1 (XRSn); 您会发现 LED4和 LED5具有随机闪烁模式,稍后 LED5在 LED4关闭时保持亮起状态。

 

在终端应用程序(在我的情况下为 Teraterm)上、您会发现:

ADC 引脚 AA5 (J3-23)每秒采样一次、根据 ADC 输入执行两个操作。 以下是两种情况:

1.如果样本高于中标度(1.65V/2048)-红色 LED (LED4)将亮起

否则、如果样本低于中标度-绿色 LED (LED5)将亮起

我将 AA5连接到 TP1 (VDD)、即1.2V 时的 C28x 内核电压

这就是我在 Teraterm 上观察到的情况:

ADCINA5 = 1493;

让我们尝试从该数字值计算模拟值:

VANALOG =(VDIGITAL/4095)*3.3
              =(1493/4095)*3.3
              = 1.2031V
宾果游戏,这正是我们想要的!



并简要介绍了 F280049C Launchpad

 这款支持 InstaSPIN-FOC 的芯片 TMS320F280049C 不仅面向电机控制应用、还面向其他电源转换器和逆变器应用、太阳能和汽车应用。 完成评估后,用户可以切换到不带‘C’的非 FOC 部件 TMS320F280049,以用于非电机控制应用。 根据存储器要求和封装尺寸、用户可以进一步了解 F28004x 系列。  

除了上述特性之外、该芯片还可以在 FPU (浮点单元)、VCU (Viterbi、复杂数学和 CRC 单元)和 TMU (三角数学单元)的帮助下执行复杂计算、同时减少 CPU 时钟周期。 ‘使其成为“Power Pack Performer”!

有关 LAUNCHXL-F280049的更多信息、请访问:

我之前的 C2000 Launchpad 开箱链接:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-F280049C 开箱视频

    全新的 TI C2000 Launchpad LAUNCHXL-F280049C 现已推出、请观看视频、其中我将介绍此 LaunchPad 的开箱介绍并演示开箱即用演示。

    www.youtube.com/watch

    *特别视频:其他 C2000 Launchpad 简介

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-F280049C - CCS V8 C2000Ware 演示

    在本视频中、我将向您介绍涵盖 CCS V8和 C2000ware ADC 示例的开发环境。 www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    写的很好! 非常感谢您发表这样的帖子!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道何时 发布具有 InstaSPIN 的电机 SDK 以使用此 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、

    我们计划于2019年3月发布 MotorControl SDK。  如果您在今年11月来到这里、我可能会让您提前了解。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    直到2019年3月 、发布的 MotorControl SDK 对于我的团队来说太晚了、而您的 F28004x LaunchPad 可供测试。 但由于 MotorWare 不支持此 MCU 系列、因此我和 InstaSpin 的工程师无法开发其他 MCU 的代码或将其代码移植到具有 InstaSpin 功能的 F28004x。

    我问 TI 在东盟地区的工程师 Nguyen Xuan Kien 先生、他说 TI 计划在今年第四季度(2018年)年初发布 MotorWare 的 MotorControl SDK 替代产品。 我希望您能够支持我的团队尽快访问新平台、以便我能够基本决定将 F28004x 与 InstaSPIN 搭配使用来进行我们的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、

    最初、我们计划在11月发布 SDK、但最近我们推出了一款产品。  我们预计软件届时仍将完成、但我们需要完成文档和 GUI、因此我们将在下一季度末发布(随后计划每季度更新)。  如上所述、请在10月/11月再次与我联系、我可能会允许您访问预发布版本(该软件应与计划的第一个版本相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如何以及何时访问预发布版本? 在决定使用 F28004x 而不是 F2805xF 或 F2806xF 之前、我需要确保您的固件平台可供测试(这些 MCU 目前不适合我们的产品、因为质量过高且大规模产品价格昂贵)。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在10月底之前联系我。

    不确定什么是高质量的...您是否已查看 F28004x 的定价? 它略低于 F2806x、比 F2805x 更昂贵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道 XDS110上的最高速度主机 COM 端口(UART)可以运行什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitja、

    它的测试速度似乎高达6Mbps。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美、XDS100 1Mbps 可轻松实现、对于 FDTI 的限制3Mbps、您必须富有创意才能实现。 这是一项改进。 感谢您的快速回答。

    此致、Mitja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!