This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:勘误表 ADC:使用 ADCCLK 分数分频器降低了 ADC 性能

Guru**** 2550470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721331/tms320f280049-errata-adc-degraded-adc-performance-with-adcclk-fractional-divider

器件型号:TMS320F280049

您好!
我的客户不关心分数 ADCCLK 分频器。 降低的 ADC 性能意味着什么? 失败会有多大? 故障发生的频率如何?
我需要有关此勘误表的更多信息。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    当分数 ADCLK 分频器被用在一些速度较低的 ADCCLK 上时、大约15-20Mhz、线性性能接近或者有时超过线性技术规格限值。 在我们所确定的单元上观察到了这一点、因此 TMS320F280049中未指定小数 ADCLK 分频器、后来证明这是一个设计问题。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我知道客户发现硬件问题导致噪音、因此关闭此帖子、因为此错误不可能导致此问题。

    谢谢、此致、

    Joseph