This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069:DIMM100数据表

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28069, TMDSCNCD28069ISO, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/720819/tmdscncd28069-dimm100-datasheet

器件型号:TMDSCNCD28069
Thread 中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

大家好、

您是否有 DIMM100连接器板数据表的更新版本?

我在控制套件 e2e.ti.com/.../4760.514982E_5F00_CONCERTO_5F00_DIMM100_5F00_RELEASE2_5F00_00_5F00_ALLEGRO_5F00_DEC_5F00_17_5F00_2011.pdfe2e.ti.com/.../cC2802x_2D00_DIMM-Pin_2D00_out-table.pdf 中找到了一些原理图和数据表

但客户发现原理图中存在差异、

我看到了与6页原理图和额外的侧面 DIMM 引脚分配的差异。

在原理图中、我仅在 DIMM100、48 (TXD)和97 (RXD)上看到1x 串行

在引脚分配中、我还可以看到引脚48 (TXD)、引脚97 (RXD)
但也是如此
引脚76 SCI-RX (哪个 RX?)
引脚33 SCI-TX (哪个 TX?)
引脚39 SCITX-B (哪个 TX?)
引脚89 SCIRX (哪个 RX?)
引脚43 SCIRX (哪个 RX?)
引脚93 SCITX (哪个 TX?)

什么是正确的、序列如何属于一起?

进一步的问题:
引脚排列显示引脚78、79、80、81 = SPARE

接线图显示了 GPIO 9、11、41、43
什么是正确的?

哪些任务适用于:
TMDSCNCD28069
TMDSCNCD28069ISO
TMDSCNCD28069MISO

请在此处帮助我们。

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Needhu、
    我们已将您的问题发送给可以为您提供帮助的域专家。 请在有人回来时等待。
    谢谢、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    非常感谢您的反馈。

    如果我们能在明天作出反应,那将是很好的。

    谢谢、
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    您是否正在使用 TMDSCNCD28069控制卡? 您提供的原理图和 DIMM 映射文档均适用于其他产品。

    可以在 C2000Ware 中找到正确的文档、网址为:

    相应可订购器件型号下的"C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARD"。

    在 controlSUITE 中:

    "C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2806xHWdevPkg\R1_1"和"C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO_v1_1\R0_4"

    查看这些位置的文档、如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Cody