主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 CCS 版本7.4.0工具链在 Simulink (R2017b)嵌入式编码器中创建 V-f 电机控制方案。 Simulink 中的构建过程返回了以下错误:
CLA_task.cla"、第76行:错误:标识符"V_F_CONTRAL_CLA_P"未定义
"cla_task.cla"、第76行:错误:标识符"V_F_CONTRAL_CLA_DWork"未定义
因此、我将项目导入 CCS 并打开 CLA_task.cla 文件。 上述对象在 V_F_control_CLA.h 文件中定义、在 CLA_task.CLA 中缺失。 我将 include 添加到文件中并重建项目:
现在错误数量增加了,一个原因是 string.h 中的以下定义以及 "math.h"中的其他 long 定义不是标准的。
#if defined (_TMS320C28XX_CLA__)
错误"头文件 CLA 编译器不支持"
#endif
由于这些是标准库,我不确定如何对这些库进行任何修改。 是否有人知道在不影响功能的情况下运行代码的任何工作?
提前感谢!!