This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VDD/1.2Vregenz 功能/文档问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682642/tms320f28377s-vdd-1-2vregenz-function-documentation-question

器件型号:TMS320F28377S

您好!

在'F28377S 的数据表中、有一个 VREGENZ 引脚、即"Internal voltage regulator enable with internal pulldown。 内部 VREG 不受支持、必须禁用。 将 VREGENZ 连接到 VDDIO。"。

VDD 引脚说明显示“如果使用内部1.2V VREG,... 在 µF VDD 引脚上均匀分配12 µF 至26 Ω 电阻。 µF 使用外部电源、TI 建议最小总电容为20 μ F。"

VREGENZ 引脚说明中描述的"内部 VREG"是否与 VDD 引脚说明中提到的"内部1.2V VREG"相同? 如果是、我感到困惑、因为如果必须禁用 VREG 并且不受支持、我是否还需要使用外部电源来驱动1.2V VDD?  还是指其他东西?

谢谢、

David