This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SFRA 错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681247/ccs-tms320f28377s-sfra-error

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WAREC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我叫 Mahesh。

目前、我正在研发 F28377S Delfino 控制器。

我需要在此控制器中执行 SFRA。

需要在 main.c 中添加哪些代码来运行 SFRA、并根据上述文档进行添加。

但在 SFRA 应用程序中,我们面临的问题是“图表区域轴:未指定最小和最大轴值”。

plz 查找以下附加图像供您参考。

 


谢谢主席先生,

Mahesh。

Analogics Tech 印度有限公司

海得拉巴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh、

    我们确实知道这个问题、并且已将其归档为 SFRA GUI 上的错误。 我们目前没有资源来研究和解决这个问题。

    作为变通办法、我建议您将数据保存为 CSV 文件、并使用该 CSV 文件。 即使出现错误、也会生成 CSV 文件。

    此外、如果直接从安装目录运行该工具、您甚至可以导出到 Excel。 使用 Matlab 将 CSV 数据导入绘图。

    此致
    Manish Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhardwaj 先生:

    我们在 F2808 (定点处理器)中也使用了相同的 SFRA.exe 应用程序 SFRA、但我们没有发现任何问题。

    但是、在使用 F28377S (单核浮点处理器)进行 SFRA 时、我们只面临 上述问题。

    如果它是 SFRA.exe 应用程序中的一个错误,它不应该与 F2808一起工作,但可以正常工作。

    我已经尝试保存数据.csv 文件,甚至发生了类似的错误,但我们得到的数据不正确,

    这些是、

    OL 阶段:无限(所有值)

    工厂 阶段:Infinity (所有值)。

    请查找以下附件(.csv)以供您参考。

    将等待您的快速响应、先生、

    谢谢您、

    Mahesh。

    e2e.ti.com/.../SFRAData16_5F00_April_5F00_2018_5F00_6_5F00_31_5F00_22.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh、  

    GUI 在绘制方面存在错误、尤其是当它看到类似 INF 的奇怪数据时。 在某些极端情况下、PR 控制器也可能出现故障。  该错误与修复 GUI 相关、因此即使数据损坏/出现临界情况问题、它也不会崩溃。

    根据您提供的信息、错误来自 INF 数据、而这是 GUI 无法解决的问题。 使用、链接等可能会出现问题。 开始使用 F28377对其进行测试时、您的代码中可能会出现错误

    请注意、F28377是浮点内核、您需要在 GUI 中选择浮点选项、还需要在 SFRA 浮点库中进行链接等

    此外、对于 F28377、我们还提供了 SFRA 的 TMU 库版本、您可以从中获取该版本  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_01_00\libraries\sfra\float\lib

    并将其链接到中、而不是浮点、  

    (在 F28377上注意、正弦/余弦表不在 ROM 中、因此需要在 CMD 文件中专门分配、但如果您使用 TMU 库、则可能不需要)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhardwaj 先生:

    根据您的建议、我已经下载了 C2000Ware 并将其安装为使用。
    但没有名为 SFRA 的文件夹、但有相应的文件夹。

    BOOT_ROM。
    校准。
    通信
    控制
    DSP
    FLASH_API。
    数学。

    您能否告诉我们需要下载哪个版本的 C2000器件才能获取 SFRA 文件夹。

    谢谢主席先生,
    Mahesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh、

    您需要下载 C2000Ware-DIGITALPOWER-SDK

    www.ti.com/.../c2000ware-digitalpower-sdk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhardwaj 先生:

    根据您的建议、我已经下载了"c2000ware-digitalpowe-sdk"。

    并将库包含在项目资源管理器中、但在.csv 文件中将以前的错误设置为"无限"。

    因此、请找到以下附件图像供您参考、了解是否正确包含库。??

    下面一个是添加到项目资源管理器中的库。


     

    下面一个是在"文件搜索路径"中添加的库路径


     

    下面一个是我们在"SFRA GUI"中得到的最终误差


     

    另外,要参考发送 SFRA 数据.csv 文件,请找到以下.csv 文件附件。

    e2e.ti.com/.../SFRAData20_5F00_April_5F00_2018_5F00_11_5F00_07_5F00_13.rar

    谢谢主席先生,

    Mahesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh、

    1.请确保已启用 TMU。 这是在工程物业、游行选择下进行的。

    2.正如我之前提到的,您看到的问题与 GUI 无关,它们的数字是无限的。

    3.您可能需要查看我们使用 SFRA 的示例,类似于我在上面提到的示例。

    有了我所掌握的信息、我无法直接指出问题、您需要进行更多调试/提供更多信息。 但是、我可以评论的是、问题不在 GUI 中、SFRA 本身的使用不正确或有问题。