This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 超时

Guru**** 2608275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682577/tms320f28379d-adc-overclock

器件型号:TMS320F28379D

在 F28379D 的数据表中、写入的最大 ADC 时钟值为50MHz。 但我能够毫无问题地以100MHz 运行它。 那么、我向 TI 工程师提出的问题是、当我以100MHz 的频率运行此 ADC 时、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迪尔

    您不应违反数据表建议的工作条件。 虽然 ADC 可以在您的桌面上工作、但尚未在数据表规格之外的所有条件(例如、电压范围、温度范围)下对其进行测试。 TI 未将器件的特性描述为超出规格范围、因此我们无法说出可能发生的情况。 对于一个、您将开始获得更多转换误差。 不要混乱!!!

    此致、
    David