This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:通过组合 CAN-A 和 CAN-B、使邮箱数量增加一倍

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721345/tms320f28375s-doubling-the-number-of-mailboxes-by-combining-can-a-and-can-b

器件型号:TMS320F28375S

如果只使用一个 CAN 端口、我们能否组合 CAN-A 和 CAN-b 的存储器空间来创建大小为64的邮箱?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    不可以、因为您需要为其他32个邮箱配置未使用的 CAN、所以不能这样做。 CAN-A 和 CAN-B 对其专用邮箱具有独占控制。

    此致、
    Joseph