This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:C2000 28379D 的 ADC 引脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719071/ccs-ccstudio-c2000-adc-pins-of-c2000-28379d

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 C2000 F28379D Delfino 编程。 为了开始编程、我希望通过 ADC 引脚接受信号。 我能否获得相同的示例代码或一些指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omkar、

    要开始了解有关 F28379D 的更多信息、请参阅以下网站上的多日技术讲座材料:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    在模块6实验练习中、您将找到一个使用 ADC 输入引脚对信号进行采样的项目。

    此外、您可能对以下网站上的一日技术讲座材料感兴趣:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    本技术讲座已录制并包含视频。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生的答复。
    我参加了为期一天的多日技术讲座。 我能够理解这一理论。 在整个技术讲座中、我无法熟悉编码。 我无法根据我的要求对 MCU 进行编码。 即使我更改 GPIO 引脚编号、也会出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omkar、

    请更具体地说明您遇到的问题:

    "我无法熟悉编码。 我无法根据我的要求对 MCU 进行编码。 即使我更改 GPIO 引脚编号、也会出现错误。"

    在修改实验6之前、您是否已运行实验6练习?

    - Ken