大家好!
我使用 的是 C2000 Delfino 控制卡 F28377D 微控制器。 我尝试使用 C2000ware 中的示例来处理 sci、但我在 sci_ex3_echoback 示例中遇到意外行为(在 driverlib/f2837xd/examples/cpu1/下)。
当我开始使用 SCI_writeCharArray()发送数据时;例如:
MSG ="\r\n\n\nHello World!\0";
SCI_writeCharArray (SCIA_BASE、(uint16_t*) msg、17);
所有数据未在第一次发送。17字节中的最后2个字节已移至第二次。
当我尝试发送另一个 msg 时、只有最后2个字节丢失了15个字节。 当我尝试任何消息时会发生这种情况。
我还尝试使用 SCI_readCharBlockingNonFIFO()以字符形式发送字符;
我在前两个字节中有一个延迟.. 在发送到字节后、我获得了串行上的响应...
请提供任何帮助...