This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:QEPSTS 寄存器中的 CDEF 位

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681645/tms320f28075-cdef-bit-in-qepsts-register

器件型号:TMS320F28075

您好、香榭丽舍

在 F2807x TRM 中、对"CDEF"位的描述如下: "如果在单元位置事件之间发生方向变化、那么

在状态寄存器(QEPSTS[CDEF])中设置错误标志。"

如果该位被置位、 eQEP 计数器将执行什么操作? 它是否会复位为0、然后重新启动以再次计数?

请提供帮助吗? 谢谢!

  

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    我假设您所指的 eQEP 计数器是 QPOSCNT、对吧? 如果是这样、我认为它不应该重置、但让我们与我们的设计团队核实一下、并在接下来的几天内进行确认。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    继我之前的消息之后、eQEP 计数器不会复位、但会根据方向递增或递减。

    此致、

    Nirav