This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:确认收到的产品号与订购的产品号一致!

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8301-69M-KIT, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682339/tmdshvmtrinspin-confirming-the-product-number-received-vice-the-ordered-one

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8301-69M-KITTMS320F28069M

你好、  

我已订购评估套件 DRV8301-69M-KIT - Drv8301、并收到一个显示 为 DRV8301-HC-EVM Rev D 的评估板

您能否确认这些是相同的东西?

我还需要 在 InstaSPIN-FOC 上确认 该板...如果 HC 不是69M、该板是否支持 FOC? 套件上的控制板是 TMS320 - F28069M。

最棒的

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8301-69M-KIT-Drv8301包括一个 DRV8301-HC-EVM 版本 D 和一个 TMS320F28069M controlCARD。 如果是、它应该适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复 Yanming