This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:CMPSS 的迟滞设置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682331/tms320f28379s-the-hysteresis-setting-of-cmpss

器件型号:TMS320F28379S

您好、查姆斯、

根据 TRM、我们可以将 COMPHYSCTL 寄存器的典型迟滞最大设置为原来的4倍。

我的问题是、典型迟滞设置的4倍的迟滞电压是多少? 是否有其他方法可以设置更高的迟滞电压?

如有任何建议、请告知您、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是的、您可以设置的最大迟滞为4倍。 因为迟滞在 compdac lsb 中指定。 对于3.3V compdac 基准电压、您将看到大约40mV 的最大值。 如果您需要更高的迟滞电压、则可以使用施密特触发器等外部反馈配置来实现这一点。