支持路径:/Product/Development 和故障排除/
使用 LP 的 ADC。 通过将差分信号连接到 ADCINA2 (引脚29 J3)和 ADCINA3 (J3的引脚26)
然而 、在连接任何东西之前-我测试了引脚 ADCINA2 (引脚29)、发现它的直流电压为3.3V (相对于模拟接地)。
该引脚应仅用于 ADC 的输入。 那么它上面是如何具有直流电压的。
可以通过某种方法将其更改为原始函数作为 ADC 的输入。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
支持路径:/Product/Development 和故障排除/
使用 LP 的 ADC。 通过将差分信号连接到 ADCINA2 (引脚29 J3)和 ADCINA3 (J3的引脚26)
然而 、在连接任何东西之前-我测试了引脚 ADCINA2 (引脚29)、发现它的直流电压为3.3V (相对于模拟接地)。
该引脚应仅用于 ADC 的输入。 那么它上面是如何具有直流电压的。
可以通过某种方法将其更改为原始函数作为 ADC 的输入。
谢谢
他 Meir、
很抱歉耽误你的时间。
我们通过直接将电压施加到 ADC 输入引脚上、对 LP 上的差分 ADC 进行了基本功能检查。
您的基本设置应该正确(2 sin、180度相位差和1.5V 偏移)。
就阻抗而言、您可能会遇到2个问题:
可能导致 ADC 无法正常工作的其他问题是、如果您意外地将 ADCCLK 或 SYSCLK 设置为高于预期的值。 通常、SYSCLK 应为200MHz、ADCCLK 应为50MHz (设置为 ADCCLK = SYSCLK/4)。