This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:串行闪存编程

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680201/tms320f28379d-serial-flash-programming

器件型号:TMS320F28379D

大家好、团队、

我想再次询问有关 SCI 引导和从闪存引导的问题。

您可能还记得、为了与 SDRAM 互连、我的客户需要将引导 PIN 更改为其他一些 PIN。

它在 MCU OTP 中的 Z1_BOOTCTRL 寄存器中完成。  到目前为止还可以、但该寄存器负责 BMODE 值。

我的问题是:如果客户希望每次从闪存启动,但有时 SCI 启动(用于外部程序加载,而不是通过 JTAG),那么我应该在此字段中输入该值吗? 默认情况下,该寄存器为 0xFFFFFFFF。 或者他将离开这些部门 FF。

另一个问题是:分配新的引导引脚后,它们是否会覆盖 BMODE 值?

非常感谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    在这种情况下、BMODE 应编程为闪存引导模式。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加 Sal 提到的内容、您可以在"表3-7中找到 BMODE 的值。 在器件 TRM 中获取 CPU1"上的模式解码。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、您是否能够解决此问题?