请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S DMA SOFTRESET 是在28377S 上即时生效还是在延迟一段时间后生效?
我发现、如果我这么做:
DMaRegs.CH6.CONTROL.BIT.SOFTRESET = 1;
DmaRegs.ch6.control.bit.run = 1;
当另一个 DMA 通道正在传输数据时、CH6有时会最终不运行、我怀疑这是因为在运行位为即时时 SOFTRESET 被延迟。 如果没有其它 DMA 传输处于活动状态、CH6工作正常。
这是预期行为吗?
谢谢!
-Pavel