This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:有关高速电机通用实验室的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185578/tms320f280025c-question-about-universal-lab-for-high-speed-motor

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

我正在帮助客户使用通用实验室测试高速电机(低电感和低电阻)。 我在测试中遇到了一些问题、希望您提出建议。

在测试2级时、启动电机后将触发过流保护。 我尝试修改了以下参数、但似乎没有明显的效果、您有什么意见吗?

(在3级)内不能触发过流

2.在测试3级时,我可以观察到相电流可以很好地遵循设定的 Iq 值,但估算的电机转速是错误的。 我想知道电机参数(使用电机参数识别功能测量)是否存在一些错误? 或者您有什么意见吗?

3.对于调试高速电机、您还有其他建议吗?


PS:我使用的 PWM 频率为40KHz。

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="455975" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185578/tms320f280025c-question-about-universal-lab-for-high-speed-motor ]1. 在测试2级时、启动电机后将触发过流保护。 我尝试修改了以下参数、但似乎没有明显的效果、您是否有任何意见?

    是的、只需调整这4个参数、并根据需要增大过流阈值。

    [引用 userid="455975" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185578/tms320f280025c-question-about-universal-lab-for-high-speed-motor ]2. 在测试3级时、我可以观察到相电流可以很好地遵循设定的 IQ 值、但估算的电机转速错误。 我想知道电机参数(使用电机参数识别功能测量)是否存在一些错误? 或者、您有什么意见吗?

    确保根据硬件和电机在 user_mtr1.h 中正确设置硬件逆变器和电机电气参数。

    [引用 userid="455975" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185578/tms320f280025c-question-about-universal-lab-for-high-speed-motor。3.您是否有调试高速电机的其他建议?

    应用是什么? 电机所需的最大频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您在这里的回复、我将根据您的建议检查固件。

    客户希望在真空吸尘器上使用吸气电机、1极对、并希望在2K 电子频率下使用。

    请告诉我是否有任何需要特别关注的问题。

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 如果该电机不是高电流电机、则该实验应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming!