This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:如何解决 CCS 目标连接错误[错误-2131]

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186333/tmdscncd280025c-how-to-resolve-ccs-target-connection-error-error--2131

器件型号:TMDSCNCD280025C

您好!


过去、调试器和目标已成功连接、但加载程序后立即出现连接错误、之后无法连接目标。
我执行了以下操作、但它不起作用。
・重新启动 PC 和 CCS
・重新引导目标(控制卡和扩展坞)
・使用另一个示例程序的目标配置文件
・控制卡的每个开关设置均未更改。

加载更改 GPIO 输入/输出引脚设置的程序后立即发生此错误。 在更改之前、我尝试将其替换为项目文件、但未恢复。


连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。
重置设备、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包9.2.0.1.00046)


控制卡:TMDSCNCD280025C
集线站:HSEC180controlCARD
CCS 版本:9.3.0.00012

■问题
我应该首先做什么来尝试隔离问题?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    您可以尝试将器件置于"等待引导"模式吗? 根据下面链接的用户指南中的表6-2、您必须在 controlCARD 上配置开关 S4。 请参阅指南中的图表以确定哪个开关是开关 S4。  

    www.ti.com/.../spruir3b.pdf

    此致、

    Ben Collier