This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:一个 MCU 两个编码器

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186205/tms320f28379d-one-mcu-two-encoders

器件型号:TMS320F28379D

您好、团队、寻求一些支持。

Endat2.2接口库(https://www.ti.com/lit/ug/sprui35/sprui35.pdf?ts=1662573736589)、可与编码器通信。 我的问题是、我能否使用此库以便能够通过一个微控制器与两个编码器进行通信?

我找到了您的 Endat2.2库的两个版本、这两个版本在连接到 SPI 模块的 GPIO 引脚上有所不同

唯一的问题是两个版本都使用 EPWM4模块作为 Endat 时钟。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、很遗憾、我们没有可用的库来启用此修改。  

    此致

    Lori