This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:F28374中闪存扇区擦除操作的最长时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719289/tms320f28374s-maximum-time-for-flash-sector-erase-operation-in-f28374s

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

  对于 TMS320F28374s 闪存扇区擦除最长时间定义、 定义了"<25个周期" 和"20K 个周期"的最大擦除时间、 但未明确定义"25个周期<擦除最长时间< 20K 个周期" 和"擦 除最长时间> 20K 个周期"、 您能帮助澄清这两个项目吗?

 期待您的回复、谢谢。  

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    以下是我对2项的答复:

    没有。对于25到20K 之间的擦除周期、我们没有擦除时间数字、很遗憾、您必须使用20K 周期的最大时间。 您是否在为任何特定数量的周期寻找擦除时间?

    2.超过20k 的擦除周期超出数据表限制、因此我们不会为此指定擦除时间。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    如果您对此主题有任何疑问、请告知我、如果没有、请关闭此主题。

    谢谢、
    Nirav