This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:F28379D 的库

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/720825/c2000ware-libraries-for-f28379d

器件型号:C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我正在阅读 TI 出版物《使用 F2837x 的三相永磁同步电机的传感磁场定向控制》

但在标有"TI 文献和数字电机控制(DMC)库"的部分 中、软件参考是 Piccolo

 C:\TI\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.0
 C:\TI\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v2.0

这些器件是否可以轻松移植到 F2837x?  我需要在 LAUNHXL-F28379D 上运行代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    math_blocks 库根本不需要进行太多更改、因为它们是通用 FOC 数学函数的宏定义、而不是特定于器件的。 F2803x 库是可移植的、您需要仔细检查并确保您所使用的 F2837x 器件的 GPIO、ADC 和 PWM 模块引脚分配和初始化是正确的

    肖恩