This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035 Piccolo controlCARD 的 PCB 文件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719935/tms320f28035-pcb-file-of-f28035-piccolo-controlcard

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28035controlSUITE

大家好、要进行自己的设计、最好准备 F28035 Piccolo controlCARD 的原理图和 PCB 文件。
我想问您是否可以与我分享这些信息。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    如果您尚未下载 C2000ware、请下载。 所有相关文件都位于以下目录中:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Kevin、muchas gracias por tu respuesta。
    en esta carpeta se encuentron los archivos gerber y esquematios en pdf。
    i consulta es si puedo disponer del archivo esquematico y el archivo PCB。
    这是一个很好的地方。
    Saludos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴勃罗

    请下次用英文回复。

    C2000ware 或 controlSUITE 中提供了所有可用内容。

    最棒的
    Kevin