This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ADS8910B 和 TMS320F28075之间的 SPI 接口

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/720423/tms320f28075-spi-interface-between-ads8910b-and-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: ADS8910B

您好!

对于正在开发的设计,我们希望使用 ADS8910B 和 TMS320F28075,我们对 SPI 接口有一些疑问:

1 -我们能否通过 DMA 访问 ADC 测量寄存器? 或者我们需要使用 McBSP?

2-您能否确认此 DSP 参考上不存在 QSPI 接口?

3 - 50µs 的应用要求每 μ s 采样一次(平均值根据32个值计算)。 您是否有电子表格来计算可通过经典 SPI 接口访问的最大传输量?  

BR、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、

    1和2中的信息记录在 F2807x 的数据表和 TRM 中
    1、是的、SPI 具有 DMA 连接
    2.正确、F2807x (或任何 C2000 MCU)上没有 QSPI
    3.不存在电子表格。 在 F2807x 上、SPI 将以高达30MHz 的频率运行。 (120MHz/4)对于 DMA、它可以在无需 CPU 干预的情况下连续运行。 在30MHz SPICLK 下、ADC 中的一个22位字将花费~733ns。


    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    为了确认、我们 实际上无法访问 spruhm9d、所以我更喜欢问...

    感谢您的支持、

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bejnamin、

    您无法访问此文档:
    http://www.ti.com/lit/spruhm9? 数据表的 PDF

    或者在器件的网页上、有一个指向在线数据表的链接:
    www.ti.com/.../tms320f28075 <-产品网页
    www.ti.com/.../datasheet <-在线数据表

    -Mark