This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062F:TMS320F28062F 和 TMS320F28027F --库应用中两者之间的差异

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/720387/ccs-tms320f28062f-tms320f28062f-and-tms320f28027f------difference-between-the-two-in-the-application-of-the-library

器件型号:TMS320F28062F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

TMS320F28062FPNT 和 TMS320F28027F 电机驱动器是否支持高频注入和参数自识别、这两者在库应用中的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2806x 器件的 ROM 版本存在一个 LS 函数问题、该函数必须通过一个额外的库进行修复。 在 F2802x 和 F2805x ROM 版本中修复了此问题、因此我们不必提供附加的错误修复库。 否则、它们是相同的内容

    肖恩